This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:TMS320F2800157 DCSM 锁定使能

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1370727/tms320f2800157-tms320f2800157-dcsm-lock-enable

器件型号:TMS320F2800157

工具与软件:

我有一个关于 DCSM 的问题、技术参考手册中区域1的 PSWDLOCK 位置与配置工具"syscfg"不同、请确认哪一个是正确的 ,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    撒母耳、你好!

    OTP 中的 PSWDLOCK 字段与 Z1_OTPSECLOCK 寄存器分离。 引导 ROM 会读取 OTP 中的 CRCLOCK、PSWDLOCK 和 JTAGLOCK 字段并将它们加载到单个寄存器中、这就是您注意到 PSWDLOCK 位移存在差异的原因。

    谢谢!

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。