This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:需要对我下面提到的模型示例进行一些说明

Guru**** 2762685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1371746/tmdshvmtrinspin-need-some-explaination-on-the-model-example-i-mentioned-below

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN

工具与软件:

您好!
我从你身边得到的模型工作正常,但我需要的说明书或手册的一些解释或任何方程式,通过你开发的模型。
如果您有文件或图纸、您可以通过这些文件或图纸开发出可接受的模型、则对模型的浏览会有些复杂。



这是我从你身边得到的模型:

https://www.mathworks.com/help/ti-c2000/ug/sensorless-foc-example.html

在上面的链接中、我使用的是一种特定的模式:
MATLAB:openExample ('C2B/SensorlessfocUsingC2000ProcessorsExample"、'supportingFile'、'CB_PMSM_foc_sensorless_hvkit_f28069m')

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该模型由 Mathworks 而不是 TI 创建。 请将您的问题发布到 Mathworks  论坛、因为它们将能够更有效地提供支持。

    此致!

    凯文