This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:TMS320C2000

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, TMDSHVMTRINSPIN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1371477/tmdshvmtrinspin-tms320c2000

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN
主题中讨论的其他器件:CCStudio

工具与软件:

尊敬的所有人:

我在使用启动器 GUI INSTANSPIN-MOTION 配置控制卡时遇到问题。

我遵循了 Hardawere 设置指南中描述的连接设置(Jump Populetd)、但当我将 USB 电缆从 F2806x ISO controlCARD 上的 J1连接连接连接连接到我的 PC 时、会显示以下错误消息:

"连接目标:Texas Instruments XDS100v2 USB Emulator_0/C28xx
sun.org.mozilla.javascript.internal.WrappedException: packed com.ti.ccstudio .scripting.environment.ScriptingException:连接到目标时出错:发生仿真失败( #14)在 在行号14Restart Completed"(14重新启动已完成)

出现错误时、电机控制套件未连接到电源230VAC。

请告诉我如何解决错误

THKS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    我已经按照 Hardawere 设置指南中描述的连接设置(Jump populetd)进行了说明、但当我将 USB 电缆从 F2806x ISO controlCARD 上的 J1连接连接连接连接到我的 PC 时、会显示以下错误消息:

    您是否 也在为 TMDSHVMTRINSPIN 电路板供电?  请注意、 F2806x ISO controlCARD 需要从系统侧为其供电、只需将 USB 连接到您的 PC 就不会为电路板的 F2806x 侧供电。

    此致!

    凯文