This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:卡在 Fapi_setActiveFlashBank 中

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1359582/tms320f28379d-stuck-in-fapi_setactiveflashbank

器件型号:TMS320F28379D

您好!

我们已使用闪存 API 库很长一段时间、没有问题。

本周在执行 Fapi_setActiveFlashBank 函数时程序卡住、没有任何明显的原因

我已经读取了其他线程、并验证了我们是否运行了 RAM 存储器中与闪存相关的函数、以及中断是否被禁用。

导致此问题的原因以及如何解决?

P.S.:这对我们使用闪存 API 非常重要、我们无法避免使用它!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zvi,

    感谢您提出、您是在多个器件还是仅一个器件上看到这种情况吗?  

    任何可能相关的器件历史记录、例如 TI 提供的全新器件或已使用一段时间且已经历多次写入/擦除周期的器件等。

    TI EVM 或定制 PCB、是否有任何近期的 BOM 或设计更改?

    您在 CPU1或 CPU2上看到的是这种情况、还是出现了或只是在 ActiveFlashBank 函数中"卡住"的任何 NMI?

    据我所知、该闪存 API 现已有一段时间没有变化、但我将在这一侧进行检查、看看是否有任何更新

    此致!
    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew 您好!

    此问题在多个器件上重复出现。

    这些器件正在使用中一段时间、但当我刻录较旧的固件版本时没有问题-新固件版本与使用闪存 API 库的代码没有变化。 新版本只是该项目必不可少的附加功能。

    我们使用定制 PCB -没有 BOM 或设计更改。

    此问题发生在 CPU02上,执行 ActriveFlashBank 函数后,程序将跳转到 ILLEGAL_ISR()并保持不变。

    我们之前遇到过这个问题、并且通过将编译器版本从 v18.12.2更新到 v22.6.0、"修复了"这个问题-今天我们使用的是最新版本 v22.6.1

    此致、

    Zvi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zvi,

    是否可以为新旧 FWs (和两个 CPU)发送.map 文件(对于各自项目应位于.out 的同一目录中)以便我查看是否可以发现任何冲突?

    此致!

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zvi,

    我已经了解到有关使用 Fapi_setActiveFlashBank ()和闪存预取缓冲器的新情况。  如果调用 Fapi_setActiveFlashBank()时闪存预取缓冲器处于活动状态,则可能会产生您看到的 ITRAP。  原因是 Fapi_setActiveFlashBank()函数也禁用了预取缓冲区,但如果缓冲区中仍有正在等待的指令,我们就可以获取陷阱。

    解决方案是从 RAM 中执行的代码中禁用预取缓冲区、并强制流水线清除、以便缓冲区中没有剩余的代码。

    我有用于启用和禁用的下面的 C/P 代码。  在活动闪存组中进行任何更改之前需要调用 DISABLE。  使能只是为了提供执行相同刷写操作的互补函数、等等。

    #ifdef __cplusplus
    #pragma CODE_SECTION(".TI.ramfunc");
    #else
    #pragma CODE_SECTION(Flash_DisablePrefetch_SW_Workaround, ".TI.ramfunc");
    #endif
    void Flash_DisablePrefetch_SW_Workaround(uint32_t ctrlBase)
    {
        //
        // Check the arguments.
        //
        ASSERT(Flash_isCtrlBaseValid(ctrlBase));
    
        //
        // Disable flash prefetch
        //
        Flash_disablePrefetch(ctrlBase);
    
        //
        // Force a pipeline flush to ensure that the write to the last register
        // configured occurs before returning.
        //
        FLASH_DELAY_CONFIG;
    }
    
    /* Below is the code for Flash_EnablePrefetch_SW_Workaround()  */
    
    //*****************************************************************************
    //
    //! Enables flash prefetch mechanism and adds 7 cycle delay
    //!
    //! \param ctrlBase is the base address of the flash wrapper control registers.
    //!
    //! \return None.
    //
    //*****************************************************************************
    
    #ifdef __cplusplus
    #pragma CODE_SECTION(".TI.ramfunc");
    #else
    #pragma CODE_SECTION(Flash_EnablePrefetch_SW_Workaround, ".TI.ramfunc");
    #endif
    void Flash_EnablePrefetch_SW_Workaround(uint32_t ctrlBase)
    {
        //
        // Check the arguments.
        //
        ASSERT(Flash_isCtrlBaseValid(ctrlBase));
    
        //
        // Disable flash prefetch
        //
        Flash_enablePrefetch(ctrlBase);
    
        //
        // Force a pipeline flush to ensure that the write to the last register
        // configured occurs before returning.
        //
        FLASH_DELAY_CONFIG;
    }

    此致!
    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Matthew 您好!

      谢谢、我将尝试此权变措施。

    此致、

    ZVI