This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:具有 ECAN 的 TMS320F28069的低成本替代产品

Guru**** 2533180 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069, TMS320F2800157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1369633/tms320f28069-low-cost-alternative-to-tms320f28069-with-ecan

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件: TMS320F2800157

工具与软件:

您好!

我们正在寻找 TMS320F28069的低成本替代产品。
是否有一种也使用 ECAN 模块的廉价替代方案可以最大程度地减少软件迁移的工作量?
新处理器(F2800xx)都使用 MCAN 或 DCAN 模块、但这不是1:1便携、对吗?

是否概述了哪些处理器使用 ECAN 模块?

非常感谢。
此致

马库斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    全新的处理器(F2800xx)全部使用 MCAN 或 DCAN 模块,但这不是1:1便携,对吗?

    是的。 这三个 CAN 模块在软件方面都不相互兼容。

    Unknown 说:
    是否概述了哪些处理器使用 ECAN 模块?

    F281x、F280x、F2801x、F2833x、F2823x、 F2803x、F2805x。 这很容易确定、任何具有1.8V 内核电压的 MCU 都采用 eCAN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、

               为了全面了解、请查看我们的 TMS320F2800157器件。 它比 F28069 (120MHz 与90MHz)功能更加强大、具有更多的功能、但价格仅为1.5美元、大约是28069的四分之一。 如果您担心迁移到 DCAN、我在这里包含了一节 4.4从 eCAN 迁移 www.ti.com/lit/SPRACE5中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hareesh。

    谢谢你,这听起来不错。 我将查看它。

    此致、

    马库斯