This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:访问 ETG 软件工具

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1372548/tms320f28p650dk-accessing-etg-software-tools

器件型号:TMS320F28P650DK

工具与软件:

您好!

我目前正在努力了解 EtherNet/EtherCAT 协议。 为了实现这一点、我一直在检查在 F28P65x 控制器上实现 EtherCAT 的示例代码。 为了在控制卡上成功运行代码、我需要 Beckhoff 提供的两个额外软件工具:SSC 工具(ET9300 | EtherCAT 从站堆栈代码)和 TwinCAT (ESC 配置工具和主器件)。

SSC 工具 需要 ETG 成员资格、虽然是免费的、但不能单独获得。 如果没有 SSC 工具、我将无法访问从站堆栈文件、这严重影响了我理解协议的能力。

安装 TwinCAT 后、软件会指示器件不具备实时以太网功能。 是否有解决此问题的权变措施?

 .

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    SSC 工具 需要一个 ETG 会员资格、该会员资格虽然是免费的、但不能以个人身份获得。 如果没有 SSC 工具、我将无法访问从站堆栈文件、这严重影响了我理解协议的能力。[/QUOT]

    您需要具有 ETG 成员资格才能使用我们的 EtherCAT 示例。 还有其他开源 EtherCAT 堆栈您可能可以在网上找到。  

    [报价用户 id="591580" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1372548/tms320f28p650dk-accessing-etg-software-tools 安装 TwinCAT 后、软件指示该设备没有实时以太网功能。 是否有解决此问题的方法?

    您可以显示此消息吗? 它可能指的是您的 PC、因为 F28P65X 绝对具有实时功能。 除了获取不同的 PC、没有针对此问题的权变措施。  

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅以下页面了解实时 EtherCAT 主站信息: https://www.ethercat.org/en/products/16A27354739B4B03B7D42D0D9ADBC919.htm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您将需要 ETG 成员资格才能使用我们的 EtherCAT 示例。 还有其他开源 EtherCAT 堆栈您可能可以在网上找到。

    您能否告诉我是否  可以使用简单的开放源码 EtherCAT 从站来运行 CPU1 Echoback 示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rima:

    简单来说、如果您为 IO 切换、延迟等添加 MCU 特定代码、似乎可以使用它 很遗憾、我们无法帮助您完成此实施。

    此致、

    Ben Collier