This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:BOOSTXL-3PHGANINV 电机驱动 ePWM 无输出

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C, BOOSTXL-3PHGANINV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1373217/launchxl-f280049c-no-output-with-boostxl-3phganinv-motor-drive-epwm

器件型号:LAUNCHXL-F280049C
主题中讨论的其他器件: DRV8320、 BOOSTXL-3PHGANINV、 C2000WARE

工具与软件:

LAUNCHXL-F280049C+LAUNCHXL-F280049C、使用例程 is07_speed_control_coff 且没有 PWM 输出、这是由于 HAL_getTripFaults  (halHandle)!=0)、进而设置 motorVars.faultNow.bit.moduleOverCurrent = 1.当我查看 hal.h (halValdTripFaults)时、发现没有尝试过 motorVars.fault.h 和修改 motorVars.0x320_Valach 中的问题、请参阅0x575.7c.h。 其他电机驱动器例程也存在这个问题。 我该如何解决它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您似乎在使用'boostxl_drv8320rs'示例代码。 您可以在下面尝试一下用于 BOOSTXL-3PHGANINV 的器件吗?

    C:\ti\c2000\C2000_C2000SDK_5_02_00_00\solutions\boostxl_3phganinv\f28004x Ware_Motor

    此致!

    Kevin