This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:采样滤波功能?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1366422/tms320f28027-sampling-filtering-function

器件型号:TMS320F28027
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE、C2000WARE

工具与软件:

您好!  
e:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\sw\solutions\instaspin_foc\boards\boostxldrv8305_revA\f28x\f2802xF\projects\ccs\proj_lab10a

此例程是否具有相电流采样过滤功能? 过滤功能、
相电流滤波的一般方法是什么? 或者可以对 ADC 执行哪些运算以提高采样精度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当前示例中没有针对相电流的软件滤波。 下面的 ADC 读取函数 在 mainISR ()函数中。 您可以考虑实现一个 SW 低通滤波器和/或对信号进行过采样和取平均值。

      // convert the ADC data
      HAL_readAdcData(halHandle,&gAdcData);

    此致!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、当 ADC 值比工作电流高出很多裕量时、会使用之前的 ADC 值进行均值计算。 但是、启动期间的相电流会有波动。 即使判断条件改变至超过5000、也无法触发均值计算功能。 只要添加此代码、然后尝试使用指针和优化代码、它仍然会受到影响、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否进一步解释您在感应代码中添加/更改了哪些内容? 我无法跟踪。

    另外、放大您共享的电流波形有助于识别出什么。

    此致!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我已经添加了如果 ADC 值超过5000、请将当前 ADC 值乘以0.3、并将之前的 ADC 值乘以0.7。 通常、绝不会触发它。 我还通过添加一个标志进行了确认、但它会影响操作。 相电流将被拉低

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="586261" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1366422/tms320f28027-sampling-filtering-function/5224842 #5224842"]我添加了一条:如果 ADC 超过5000、请将当前 ADC 值乘以0.3、并将先前的 ADC 值乘以0.7。 [报价]

    我不清楚。 使用此方法是改善电机启动波形还是使其更糟?

    有了12位 ADC、您如何获得>5000的价值? 也许 您会首先 以某种方式缩放 ADC 采样值?

    您是否担心下面以黄色显示的负电流尖峰? 是这样吗?

    此致!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回答。 ADC 肯定不会超过5000、因此该滤波功能肯定不起作用。 但是、添加此功能将产生以黄色指示的负电流峰值。 如果未添加、这将是正常情况。 您是否为 TI 提供官方滤波功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在下面的 SDK 位置有一个一阶和二阶滤波器库。 您可以看一看这些应用。

    C:\ti\c2000\C2000 Ware_Motor SDK_5_02_00_00\libraries\filter

    此致!

    Kevin