This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S:VREFHIx 电容

Guru**** 2961840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1368135/tms320f28375s-vrefhix-capacitance

器件型号:TMS320F28375S

工具与软件:

嗨、团队:

我正在更新基于 F28375S 的设计。 现有设计针对 VREFHIx (12位模式)使用了0805、2.2uF、X5R 电容器。  您是否建议添加0402、0.01uF、NP0之类的东西或并联的东西? 或者它真的不会对 ADC 性能产生任何重大影响吗?

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    我们已经验证、ADC 可以满足数据表规格、而无需在  VREFHI 和 VREFLO 之间放置一个~ 0.01uF 的小电容器。 在具有16位差分 ADC 的 C2000器件的 EVM 上、我们在 VREFHI 和 VREFLO 之间的5uF 和25uF 之间使用旁路电容器。 我们根据稳压器的建议选择这些值。

     并联另外一个0.01uF 的小电容器肯定没有什么伤害、但我们没有任何关于这是否会提高性能的数据。 我的猜测是不会出现明显的性能差异。 我认为将这些电容器尽可能靠近 C2000器件引脚来降低电阻和电感更为重要。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    我还有一个关于这一主题的问题。 与通过缓冲器进行连接相比、如果我们将电压基准器件(例如 REF3500)直接连接到 VREFHIx、会发生什么情况? 我们可以、例如、将1个 REF3500连接到所有4个 VREFHIx 引脚吗? 我们可以提供什么材料来解决该问题吗?

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    我终于偶然发现了 这篇文章,它似乎解决了我的问题。 我想现在的问题是:

    • 在将基准电压直接连接到 VREFHIx 时、我们是否可以分享有关所观察到的性能下降的任何其他详细信息?
    • 所使用的具体参考是否会有所不同? "更好"的基准电压器件是否可以将部分"否"更改为"是"?

    Brian Angiel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    关于在将基准电压直接连接至 VREFHIx 时观察到的性能下降情况、我们有没有其他可以分享的细节?

    本文中的信息是以特性数据的形式收集的、遗憾的是我们没有进一步的信息可供共享。

    使用的具体参照是否有所不同? "更好"的基准电压器件是否可以将部分"否"更改为"是"?

    这完全有可能、但我不认为我们能够保证任何东西、但建议客户对其电路板进行特性评估。 如果您想询问特定参考部件、最好为参考团队发布另一个主题。

    此致、

    Ben Collier