This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:if-else 语句的哪种切换语句更好?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1365404/tms320f28388d-which-is-better-switch-statement-of-if-else-statement

器件型号:TMS320F28388D

尊敬的 专家:

我使用的是 TMS320F28388D。 (或类似系列)

哪一个是更好的开关或 if-else?

是否有 应该作为 设计基础的性能指标?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yong:

    开关和 if-else 应具有类似的性能。 不过、我会联系专家、看看我们是否有任何具体的数据点。

    谢谢!

    Ashwini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 此论坛主题中的讨论

    谢谢。此致、

    -George.