This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:生成两个具有不同设置和名称的十六进制文件

Guru**** 2933280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1373775/tms320f28386d-generate-two-hex-with-different-setting-and-names

器件型号:TMS320F28386D

工具与软件:

如下图所示。

我想生成两个不同名称的 hex 文件、如何更改?

一个十六进制文件、其 CMAC 标签与工程命名相同。

另一个十六进制是 postbuildStep、可能用 CPU1_BootHex 命名。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个十六进制实用程序的调用都使用 BuildArtifactFileBaseName 变量作为十六进制文件名-{BuildArtifactFileBaseName}.hex。  对于编译后处理步骤1、您可以更改命令的语法以使用不同的名称、如 CPU1_BootHex.hex。

    谢谢

    Ki