This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:示例5控制器接收器

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1372350/tms320f2800157-example-5-controller-receiver

器件型号:TMS320F2800157

工具与软件:

在 I2C TI C2000的示例5中、有两个函数、即 I2C_ControllerTransmitter 和 I2C_ControllerReceiver。 这两个函数都在调用使用 putData 函数的单个函数 I2C_TransmitTarget直播间 Address_Control Launches。

temp 变量的重要性如何? 为什么接收器和发送器功能都将数据放在 TXFF 缓冲器中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaustuv:

    让我来看看、1-2天内可以给您回复。

    此致、

    Aishwarya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aishwarya:

    非常感谢您的参与!

    我们的问题已经解决、我们使用您提供的文档和流程图解决了它。

    谢谢

    此致、

    Kaustuv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaustuv

    很高兴听到这个消息! 我现在将继续并关闭该主题。

    此致、

    Aishwarya.