This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:处理器使用情况统计信息

Guru**** 2670055 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28386D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1373359/tms320f28386d-usage-statistics-for-processor

器件型号:TMS320F28386D

工具与软件:

您好!

我们将 TMS320F28386D 设计为载人飞行应用的控制设计。  对于可能的 FAA 认证、我们需要的信息之一是处理器的服务历史记录。  您是否有任何关于 TMS320F28386D 在客户应用中使用了多长时间(以小时或其他时长表示)的统计数据? 或者是否曾在载人应用中使用过?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否提供有关您搜索的信息类型的更多详细信息?  

    如果您导航至 TI.com >质量和可靠性>可靠性>认证摘要、您可以搜索器件型号并查看其通过的可靠性测试。

    此外、页面底部还有此备注:

    秉承为客户提供高质量产品的宗旨、我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。 TI 的半导体技术实现了105C 结温下、100,000小时通电时间内时基故障(FIT)低于50次的最低目标。 TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。 在产品开发过程中、TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致的评估。

    100,000小时为~15年、而该器件的可用时间仅为~5年。 我敢肯定、某些器件已经被客户连续使用~5年了、这正是您想要的吗?

    另请参阅: https://www.ti.com/lit/pdf/SPRABX4

    此致、
    Ben Collier