This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:TMDSHVMTRINSPIN 信息

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1373038/tmdshvmtrinspin-tmdshvmtrinspin-info

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN

工具与软件:

尊敬的所有人:

我正在使用  TMDSHVMTRINSPIN 来控制3相 PMSM 电机。

我需要了解是否  可以使用相同的 TMDSHVMTRINSPIN 来控制:

- 2相无刷电机(无传感器)

-单相无刷电机(含霍尔传感器)

Thks

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的 INSTASPIN 主题专家目前不在办公室。  第一个返回6月24日这一周。  我将尝试寻找其他人来回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TMDSHVMTRINSPIN 对三相逆变器使用 IPM。 所以、单相无刷电机控制是可能的(假设 IPM 不会产生一些故障)、但我认为两相不可行。

    硬件具有用于三相数字霍尔传感器连接(5V 输入)的连接 H1。

    此致!

    Kevin