This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375D:使用 XDS 调试器进行闪存编程的信号连接规格

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1374138/tms320f28375d-signal-connection-specification-for-flash-programming-with-xds-debugger

器件型号:TMS320F28375D
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

我想知道如何在使用 Uniflash 执行闪存编程时连接 XDS200或 XDS110。

我认为 TI 提供了两种主要方法;第一种方法是 JTAG I/F、它是用于调试的相同接线。

第2个是 SCI I/F

如果我的理解力不够强、请告诉我每种方法的信号线连接情况。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toru:

    您是否正在使用定制电路板?  或任何 TI 板?

    谢谢。此致、

    Vamsi