This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S:使用 Launchpad F28379D 的内置 xds100v2调试器进行调试

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28375S, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1374128/tms320f28375s-debugging-with-inbuilt-xds100v2-debugger-of-launchpad-f28379d

器件型号:TMS320F28375S
Thread 中讨论的其他器件: C2000WARE

工具与软件:

团队成员、您好!

我有 LaunchPad F28379D 和采用 TMS320F28375S 的 PCB。 我可以使用内置调试探针 XDS100 v2 LaunchPad 调试 TMS320F28375S 控制器吗? 如果是、那么过程是怎样的?

谢谢。此致

Muzammil Qureshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Muzammil:

    从技术上讲、这是可能的、但我不推荐它。

    您需要将 Launchpad 上的 TRST、TCK、TMS、TDI 和 TDO 连接到新 PCB 上的 F28375S。 您还需要以某种方式切断这些信号与 LaunchPad 上的 F28379D 之间的连接。  

    LaunchPad 的原理图可在线获取并访问[c2000ware]/boards/. 这似乎非常乏味、并且您可禁用 LaunchPad。 我建议您购买一个独立的 xds100v2。

    此致、

    Ben Collier