This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:NNPU 的应用手册或支持库详细信息

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1371943/tms320f28p550sj-application-notes-or-support-library-details-for-nnpu

器件型号:TMS320F28P550SJ

工具与软件:

你(们)好

是否有适用于 NPU 的应用手册或支持库?

此 IC 的预期生产日期是什么?

此致

比文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bivin、

    感谢您访问 E2E 论坛。  我预计 NNPU (我们实际上将在 RTM 上略微更改此名称、以实现 NPU)的正式量产日期为今年第3季度/第4季度末。  届时、我们还将在 TI.com 上发布针对 NPU 的完整工具链支持。

    此致!

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew

     NPU 是像 CLA 一样的协处理器、还是像 TMU 一样是指令集的扩展?

    ARI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ARI、

    它是一个单独的协处理器、使用 GSx RAM 来保存变量和指令。

    此致!
    Matthew