This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:用于 CPU2的 SysConfig 不#39;t 在从另一个 CCS 工程手动合并 SysConfig 后显示 CPU1

Guru**** 2389430 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1371762/tms320f28379d-sysconfig-for-cpu2-doesn-t-show-cpu1-after-manually-merging-sysconfig-from-another-ccs-project

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好!

我手动将另一个工程的 SysConfig 文件与当前工程的 SysConfig 文件(CPU1和 CPU2工程)合并。  完成此操作后、CPU2的工程 SysConfig GUI 仅显示 CPU1设置、而不显示 CPU2设置。  此外、缺少一些设置、尤其是 ePWM 设置。

为什么 CPU2的工程 SysConfig GUI 不显示 CPU1?

两者之间有很多差异、我不必在 SysConfig 编辑器中手动更改设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    很抱歉后期响应出现了问题、为了确保我理解您的问题、您已将原始 CPU1和 CPU2的 SysConfig 文件手动合并到新工程中、并且新工程的 CPU2 SysConfig 仅显示 CPU1设置而不是 CPU2?

    如果我理解正确、您能否 确保新的 CPU2工程设置将--context 标志设置为"CPU2"(如随附图片所示)、并再次尝试手动合并 SysConfig 文件? 我怀疑新工程仍会将 SysConfig 设置解析为 CPU1、因此您只会看到变相为 CPU1兼容设置的 CPU2设置。

    如果此命令设置为"CPU1"、则可通过转至 syscfg GUI 并点击器件视图中的"SWITCH"按钮来编辑(安全地)设置。  

    此致!

    Sen Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个 CPU 的 SysConfig 属性均已正确设置:CPU1为 CPU1、CPU2为 CPU2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这个问题与工作区有关。  工作区有两个工程和4个系统工程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该问题可以通过更改 SysConfig GUI 中的设置来解决、但我也认为仅导入我要编译的工程就可以解决该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Steven 为我们提供最新消息。

    出于好奇心、您更改了哪些设置? 是什么原因? 是不是 CCS 工作区项目发生了某种冲突?

    此致!

    Sen Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有更改任何设置。  当另一位同事试图将他的更改合并到我的项目中时、我帮助他解决了这个问题。  我们最终放弃了、他使用 SysConfig GUI 添加了更改。 但是、我此后遇到过类似的问题、但我发现解决问题的方法是仅 导入我要构建的系统工程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    感谢您提供的信息、我非常感谢您的深入了解。 由此给您带来的不便、我深表歉意。

    此致!

    Sen Wang