This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCK28379D:错误-233

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSDOCK28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1373850/tmdsdock28379d-error--233

器件型号:TMDSDOCK28379D
Thread 中讨论的其他器件: C2000WARE

工具与软件:

我刚刚购买了 TMDSDOCK28379D 实验板套件和 XDS110 JTAG 调试探针。 我使用 CCS 和 C2000WARE 设置全部内容。 我已将调试探针和套件插入计算机、并尝试设置目标配置文件。 我保留了我所有的高级设置,并尝试测试我的连接,我得到了这个错误。  

此错误是由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序产生的。

值为'-233'(0xffffff17)。
标题为"SC_ERR_PATH_BROKed"。

说明如下:
JTAG IR 和 DR 扫描路径不能循环位、这些位可能已损坏。
尝试扫描 JTAG 扫描路径失败。
目标器件的 JTAG 扫描路径似乎已损坏
卡在零故障下的通道。

此后、我尝试更改高级设置和频率、甚至为调试器设置序列号并尝试手动将其输入高级设置、但每次都出现相同的错误。 我知道我已经看到其他人在网上得到相同的错误代码,但我真的不明白他们是如何修复它或什么是错误的。 如有任何帮助、将不胜感激。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看该控制卡的用户指南。  

    每个 C2000控制卡都有一个或两个开关、它们将影响 JTAG 信号的路由方式。 通过这些选项、您可以在板载 XDS100v2调试探针和外部调试探针之间进行选择。

    请确保这些交换机配置正确。  

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我刚回去阅读、那里确实有一些小开关。 我刚使用了卡上的调试器端口、让它连接没有错误。 我没有意识到您不一定需要调试器。 是否存在需要使用外部调试器而不是板载调试器的情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您应该能够将板载调试探针用于大多数用途。

    一些调试探针具有 XDS100v2不具备的特性、此外其他调试探针可能更快。