This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:一个闪存分配问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1373816/tms320f28p650dk-one-question-of-flash-memory-assignment

器件型号:TMS320F28P650DK

工具与软件:

hi champs、

器件中最多有五个闪存存储体、并且闪存存储体可以映射到 CPU1或 CPU2。

闪存存储体最小单元是否映射到 CPU1或 CPU2? 或者、我们可以将一个存储体中的不同闪存扇区映射到不同的 CPU?

谢谢。此致、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    本周我们将审核并回复您。

    谢谢。此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    不可以、您不能将组的不同扇区映射到不同的 CPU。  必须将整个存储体映射到给定的 CPU。

    谢谢。此致、
    Vamsi