This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:VCU 上下文保存/恢复(选项--isr_save_vcu_regs)

Guru**** 1774980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1369321/tms320f28388d-vcu-context-save-restore-option---isr_save_vcu_regs

器件型号:TMS320F28388D

工具与软件:

尊敬的专家:

几年前、我提出了#pragma 选项来在中断级别而不是项目级别启用"ISR_SAVE_VCU_REGS"选项。
不幸的是、没有任何变化、我们仍然没有此选项。

您可以在相关帖子中查看我的原因。

实现类似行为的唯一方法是更改源文件选项、但这不是应采用的方法。 此类重要更改应在源文件本身(而不是工程属性)中设置。

是否有机会将此选项添加到未来的编译器版本中?

此致、
Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    我们的主题专家目前不在办公室内 、应能在6月10日的一周内回复。  由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    谢谢

    Aswin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    我可以期待 TI 提供一些反馈吗?

    此致、
    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    我已就您的请求征求编译器团队的反馈。

    我知道编译器团队的活动流水线在可预见的未来已满、因此类似这样的功能请求不太可能很快就会被优先化-但是、我们可以将其添加到列表中、并努力在未来确定其优先级。

    谢谢!

    SIRA