This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650SK:VCRC 单元的一个问题。

Guru**** 2930120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1367479/tms320f28p650sk-one-question-of-vcrc-unit

器件型号:TMS320F28P650SK

工具与软件:

嗨、champ、

如果我们在主循环中使用 VCRC 单元进行 CRC 计算、如果我们还将 VCRC 单元用于 ISR 中的另一个 CRC 计算、会发生什么情况?

问题是、当主循环中的 CRC 计算仍在进行中时、如果我们在 ISR 中进行新的 CRC 计算、将会发生什么情况?

请建议、谢谢。

此致、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好卢克, VCRC SME 是 OOO 今天,但应该能够回应星期四

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    请注意:中小型企业将于6月10日返回办公室。  请于6月11日回复。

    很抱歉耽误你的时间。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    hi champs、

    请问您有什么意见吗?

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好卢克,这似乎需要的 SME 延长他的 OOO 一个星期。  对于延迟、我们深表歉意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    VCRC 是可重入的、前提是您在编译器中启用相应的选项。

    缺省情况下-- isr_save_vcu_regs 为空,将其更改为开。

    谢谢!

    SIRA