This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280036-Q1:serial_flash_programmer

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1371871/tms320f280036-q1-serial_flash_programmer

器件型号:TMS320F280036-Q1
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

您能否为 serial_flash_programmer_appln.exe 提供源代码? 我们要修改此 exe 文件、以便更好地适应我们的项目。


我们将在 F280036芯片上开发引导加载程序功能。 感谢 TI 提供的官方上传程序、我们已经能够通过 serial_flash_programmer_appln.exe 升级应用程序。
根据客户的新要求、我们需要基于示例修改数据和文件校验和算法。 但未找到相关的源代码。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owens:

    串行闪存主机编程器项目的源可以在 C2000Ware 文件夹中找到:

    C:\ti\\C2000Ware_5_02_00_00\utilities\flash_programmers\serial_flash_programmer\serial_flash_programmer.sln

    可以使用 Microsoft Visual Studio 打开该工具。

    要修改源以生成  serial_flash_programmer_appln.exe、必须注释掉内核的定义:

    //#define 内核

     serial_flash_programr.cpp  文件中找到。

    谢谢。此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles

    公司的计算机无法安装 Microsoft Visual Studio。 VS Code 是否可用于修改和构建.exe 文件? 应该如何做到这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owens:

    VS Code 是一个可以接受插件的编辑器 、而 Microsoft Visual Studio 是完整的开发环境、因此不能以相同的方式使用它。  

    此致、

    Charles