This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:CMPSS1 DACL 输出引脚

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1373792/tms320f28p550sj-the-cmpss1-dacl-output-pin

器件型号:TMS320F28P550SJ

工具与软件:

hi champs、

在数据表中、我们说有 DACA_OUT (QFP-100的 PIN-23)和 DACB_OUT (QFP-100的 PIN 22)引脚。

然而、F28P55x 器件仅支持一个缓冲 DAC 和一个来自 CMPSS 的 DAC (CMPSS1 DACL)、正确吗? DACB_OUT 是否是数据表中的拼写错误?

另一个问题是、我没有在 CMPSS1中找到 DACL 的引脚输出、请使用哪个引脚作为此函数?

请建议、感谢您的帮助。

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    感谢您的耐心。

    您的理解是正确的。 此器件的引脚上提供了两个 DAC 输出。 DACB_OUT 来自 CMPSS1 DAC 输出、DACA_OUT 来自 缓冲 DAC 输出。  数据表中的表6-14给出了模拟信号说明。

    正如数据表中的图5-2所示、引脚22具有 DACB_OUT、引脚23 具有 DACA_OUT。

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈迪

    感谢您的答复。

    仔细检查一下、数据表中的 DACB_OUT 实际上是指 CMPSS1 DACL 输出、它是否正确?
    如果是这种情况、我认为也许我们需要修改措辞、以免让客户感到困惑、您认为如何?

    请建议、谢谢。

    谢谢。此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Luke、它是  CMPSS1 DACL 输出。  

    感谢您的反馈。 将与团队合作、为下一个数据表和 TRM 版本更改该值。

    此致、

    哈迪