This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384D:编译器 CQKIT 覆盖测试

Guru**** 2929400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1374172/tms320f28384d-the-compiler-cqkit-coverage-test

器件型号:TMS320F28384D

工具与软件:

hi champs、

我的客户对编译器 CQKIT 覆盖范围测试存在以下问题、

  1. 覆盖率测试的目的是否是检查用户代码是否包含编译器错误?
  2. 客户是否应运行用户代码、然后收集线路和分支覆盖信息?
  3. 我们是否支持代码覆盖工具以及如何使用此工具?

请建议、感谢您的帮助。

此致、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我怀疑客户误解了 CQKIT 中保修检查的性质。  此覆盖检查涉及客户源代码中有多少已经过测试。  涉及到有多少用于实现编译器、汇编器、链接器等的源代码已经过测试。  在本文的其余部分中、我会使用术语"编译器"来指代编译器随附的所有工具、包括汇编器、链接器等

    在任何发布之前、编译器都经过了全面测试。  尽管如此、在编译客户源代码的过程中、可能会使用部分编译器(转义测试)。  CQKIT 中的覆盖检查是关于发现是否发生这种情况。  客户源代码使用特殊的二进制文件进行编译、这些二进制文件的测试旨在记录所使用的编译器源代码部分。  将这些记录与版本测试期间所执行的编译器部分进行比较。  如果发现任何差距、我们将予以解决。

    谢谢。此致、

    -George.