This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:适用于 TMS320F28386D 的 SCI 引导加载程序

Guru**** 2926780 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28386D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1375472/tms320f28386d-sci-bootloader-for-tms320f28386d

器件型号:TMS320F28386D

工具与软件:

大家好  

我正在使用 TMS320F28386D、需要帮助为 TMS320F28386D 创建引导加载程序、该引导加载程序通过 SCI 通过 FTDI (SCI ->FTDI ->USB)连接

(1)我是否可以 直接使用(flash_kernel_c28x_dual_ex1_sci_flash_kernel_cpu1.c)此示例、无需对固件更新进行任何修改。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudhir:

    您可以使用所示的示例项目、将 GPIO28和 GPIO29作为 SCI 通信的默认引脚。 如果您需要不同的引脚、则需要修改 SCI_BOOT 参数。

    谢谢。此致、

    Charles