This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:导入示例项目时出现问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1375443/tms320f28p650dk-issue-to-import-an-example-project

器件型号:TMS320F28P650DK
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

您好!

当我尝试导入 C:\ti\c2000\C20002000_sdk_5_02_00_00\c2000ware\driverlib\f28p65x\examples\c28x\hrcap\ccs\hrcap_ex1_capture Ware_Motor 示例项目时、会收到以下消息:

要解决此问题、我需要做些什么?

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    删除了.projectspec 中的产品行、以抑制对 C2000ware 版本的任何依赖