This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:TMS320F28P65x 闪存 API 问题。

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1373865/tms320f28p650dk-tms320f28p65x-flash-api-question

器件型号:TMS320F28P650DK

工具与软件:

你(们)好

在验证 flashapi_128位编程示例时、我有一些疑问。 是否有任何相关信息或说明?

///========  

FLASH_WRAPPER_PROGRAM_BASE 0x57000U Why 它是0x57000  
FLASH_O_CMDWEPROTA 0x11D0U Why 它是0x11D0U
FLASH_O_CMDWEPROTB 0x11D4U Why 是0x11D4U
oReturnCheck = Fapi_initializeAPI (FlashTech_CPU0_BASE_ADDRESS、200); FlashTech_CPU0_BASE_ADDRESS = 0x57000U 它有什么作用?

Fapi_setupBankSectorEnable (FLASH_WRAPPER_PROGRAM_BASE+FLASH_O_CMDWEPROTA、0xFFFFFFFE); 启用编程/擦除保护(0x57000 +0x11D0 = 0x 581D0)我不太明白这是什么意思。 是需要将其设置为1以进行写入还是清除、或者说这是否意味着其他情况?
Fapi_setupBankSectorEnable (FLASH_WRAPPER_PROGRAM_BASE+FLASH_O_CMDWEPROTB、0xFFFFFFFF); 启用编程/擦除保护(0x57000 +0x11D4 = 0x 581D0)我不太明白这是什么意思。 是需要将其设置为1以进行写入还是清除、或者说这是否意味着其他情况?

oReturnCheck = Fapi_issueAsyncCommandWithAddress (Fapi_Erase 3872、(UINT32 *) Erase_address); Erase_address = 0x0DE000这将清除数据地址的时长

oFlashStatus = Fapi_getFsmStatus ();This Place 将返回异常消息17 (0,000,0000,0001,0001)0000)、1000、如何消除该错误

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wilson:

    我现在被分配到这个职位。  

    对于上述问题:它们都是寄存器地址。  无需更改任何内容。  您可以按原样使用。

    对于上述问题:有关详细信息、请在 F28P65x 闪存 API 指南中搜索"CMDWEPROTA"。

    对于上述问题:它将只擦除一个扇区。

    根据闪存 API 指南中 STATCMD 寄存器的详细信息、上述错误表示闪存操作(擦除或编程)由于保护而失败。  这意味着、您为受保护的扇区发出了擦除或编程命令。

    谢谢。此致、

    Vamsi