工具与软件:
你(们)好
在验证 flashapi_128位编程示例时、我有一些疑问。 是否有任何相关信息或说明?
///========
FLASH_WRAPPER_PROGRAM_BASE 0x57000U Why 它是0x57000
FLASH_O_CMDWEPROTA 0x11D0U Why 它是0x11D0U
FLASH_O_CMDWEPROTB 0x11D4U Why 是0x11D4U
oReturnCheck = Fapi_initializeAPI (FlashTech_CPU0_BASE_ADDRESS、200); FlashTech_CPU0_BASE_ADDRESS = 0x57000U 它有什么作用?
Fapi_setupBankSectorEnable (FLASH_WRAPPER_PROGRAM_BASE+FLASH_O_CMDWEPROTA、0xFFFFFFFE); 启用编程/擦除保护(0x57000 +0x11D0 = 0x 581D0)我不太明白这是什么意思。 是需要将其设置为1以进行写入还是清除、或者说这是否意味着其他情况?
Fapi_setupBankSectorEnable (FLASH_WRAPPER_PROGRAM_BASE+FLASH_O_CMDWEPROTB、0xFFFFFFFF); 启用编程/擦除保护(0x57000 +0x11D4 = 0x 581D0)我不太明白这是什么意思。 是需要将其设置为1以进行写入还是清除、或者说这是否意味着其他情况?
oReturnCheck = Fapi_issueAsyncCommandWithAddress (Fapi_Erase 3872、(UINT32 *) Erase_address); Erase_address = 0x0DE000这将清除数据地址的时长
oFlashStatus = Fapi_getFsmStatus ();This Place 将返回异常消息17 (0,000,0000,0001,0001)0000)、1000、如何消除该错误
谢谢。