This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:TMS320F28035

Guru**** 2391315 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1375998/tms320f28035-tms320f28035

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件:MSP430F5171

工具与软件:

忠实地从 MSP430F5171转至一个更强大的处理器、我在一开始就遇到了很多问题。

下载了 C2000 ware 和 Control Suite、CCS 上加载的每个示例都不起作用。 这里有很多错误。 似乎不适合包含的文件。

CCS 已升级。 编译器版本为 TI.v21.6.0.LTS。

所以我不知道如何从这个微型开始,我需要帮助。

上次更新。 继 YouTube 视频之后,我更新了编译器,重新启动 ,当我导入一个项目时,它说"编译器定义不可用"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    似乎您已经在使用 MSP430、现在正在切换到 C2000。 我遇到的第一个问题是:你是否为 CCS 安装了 C2000支持? 快速判断是否可以创建新项目或为任何 C2000目标创建新目标配置。 如果无法安装、则很可能未安装。 要安装该应用程序、可重新运行现有版本的原始 CCS 安装程序、并选择现有安装程序的目录。 安装程序将检测现有的 CCS 安装、并允许您对其进行更改、如安装其他器件支持。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    hy ki. 我已经完成了一个全新的安装在另一台 PC 上,请阅读我升级后的帖子

    Enzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我们结束该主题、接下来讨论新主题。