This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:带 CLB 中断的触发 DMA

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1376114/tms320f280025c-trigger-dma-with-clb-interrupt

器件型号:TMS320F280025C

工具与软件:

您好、支持团队:

我想使用 CLB 中断触发 DMA 传输。

到目前为止我进行了检查

  • CLB 中断正常工作(切换引脚、调试断点)
  • 使用 DMA_TRIGGER_EPWM7SOCA 触发 DMA 的工作方式。 DMA 中断工作。

但是、当我将触发器 DMA_TRIGGER_EPWM7SOCA 替换为 DMA_TRIGGER_CLB1INT 时、DMA 不再被触发、我不知道原因。

您可以帮助我解决这个问题吗?

请查看随附的测试项目(根据 TI 示例进行修改)

此致、

数量

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    紧张的头脑。 我找到了。

    此致、Quy