This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:霍尔传感器相电流问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1365793/tms320f2800157-hall-sensor-phase-current-issue

器件型号:TMS320F2800157
主题中讨论的其他器件:DRV8353

您好!

我们正在开发一个定制板(Drv8353 CHIP ),该板面临霍尔传感器电流反馈的问题。

即使霍尔传感器电流反馈中心电压为1.65V、检查读数电压为1.65V。 已使用运行不平稳的24V 电机进行检查。

有时从高频率开始、获取大电流、然后突然降至低频率、获取大电流。

我们按如下所示在 user_mtr.h 中设置值、

#define USER_M1_NOMINAL_DC_BUS_VOLTAGE_V (24.0f)

//! 简明定义 AD 转换器的最大电压
#define USER_M1_ADC_FULL_SCALE_VOLTAGE_V (132.7979508f)

//! 简略定义模拟电压滤波器极点位置(单位为 Hz)
#define USER_M1_VOLTAGE_FILTER_POLE_Hz (338.1100618f)

//! 简明定义 AD 转换器的最大电流
#define USER_M1_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A (47.14285714f)//增益= 10

对于霍尔电流传感器反馈、我们是否需要调整 USER_M1_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A 值?

除此之外、霍尔电流传感器是否需要考虑任何方面?

一种具有分流电流反馈的类似定制电路板(Drv8353芯片)运行良好且流畅。

这个问题对我们来说非常紧迫。 请尽快回复。

谢谢你

此致

Shankar Prabhakaran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    几乎1个月去过我没有收到任何人的答复