This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280036C-Q1:hic 数据格式问题

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1364937/tms320f280036c-q1-hic-data-format-question

器件型号:TMS320F280036C-Q1

示例 hic_ex2_config_8bit_adc
我尝试 使用的主机是28388d、而器件尝试使用的是280036C。

如果您查看280036C 的 TRM、就会看到我捕获的图像的文本。

如果您看一下中间、会发现您将从主机接收到 HIC_START_TOKEN。 您如何实际接收它? 您是否通过8条数据线路接收数据?

如果正确、它是否附带0xFBU 数据、即下图示例文件中定义的0b11111011?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    对延迟响应深表歉意。  

    示例 hic_ex2_config_8bit_adc 将与 在 F2838x 上运行的 emif_ex8_8bit_asram_hic_adc 示例一起运行。  

    hic 您如何实际接收该文件?

    我认为 EMIF 模块会将其写入 HICH2DTOKEN 寄存器(F280036C)。  

    如果正确、是否附带 hic 数据、即下图示例文件中定义的0b11111011?

    有。 请参阅 emif_ex8_8bit_asram_hic_adc.c 中的第307行

    谢谢。