This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:如何在 SCI 传输完成时中断

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1375507/tms320f28388d-how-to-interrupt-on-completion-of-sci-transmission

器件型号:TMS320F28388D

工具与软件:

大家好!

我的客户将 SCI 用于 RS485。
它用于在发送和接收之间切换。
因此、在发送时、DE 引脚设置为高电平(发送模式)、
当传输完成时、DE 引脚被设置为低电平(接收模式)
但是、当从发送 FIFO 中取出数据时满足中断条件、因此 DE 引脚在传输完成之前变为低电平。
在传输完成时是否有任何中断方法?

此致、

Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito:  

    如果我理解正确、您是在中断内将 DE 引脚设置为低电平? 在这种情况下、您可以 等待传输完成、FIFO 为空、然后再设置引脚。 有一个  SCI_isTransmitterBusy() API 可用于相同的用途。 请告诉我、这是否可以 解决您的问题。

    谢谢!

    Arnav