This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800132:数字比较(DC)子模块

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1375200/tms320f2800132-digital-compare-dc-submodule

器件型号:TMS320F2800132

工具与软件:

请参阅 SPRUIX1A - 2022年10月–2023年3月修订、第1294页

我对 DCTRIPSEL 寄存器的重要性有疑问。
跳闸组合输入可用于选择跳闸区输入 TRIPIN1...的任意组合 TRIPIN15。
DCTRIPSEL 还用于选择触发区输入 TRIPIN1...中的任何一个 TRIPIN15。  
根据我的理解、跳闸组合输入足以选择所需的跳闸区输入组合。
DCTRIPSEL 寄存器的重要性是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sharafudheen K:

    组合选择是 DCTRIPSEL 寄存器的扩展。 这一特性在传统的跳闸信号"任一"到跳闸信号"组合"的选择基础上"增长"了。

    谢谢。此致、

    Madhava

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。
    现在我了解了、DCTRIPSEL 寄存器有4个多路复用器、用于选择 DCAH、DCAL、DCBH 和 DCBL 输入
    根据应用的不同、每个多路复用器可以选择单一或跳闸信号组合。