Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28032
工具与软件:
您好、TI 专家 J ü:
我们的电力泥水产品使用 TI 的 piccolo DSP TMS320F28032、在大规模生产的产品中、我们发现接近1%的模块产品在一些特殊的工作条件下有异常的输出电压波纹(超过)、我们的经验是可以发现用替换 DSP 是可以解决这个问题的。 我们发现纹波异常问题出在 DSP 之后、当我们将异常模块的 DSP 更改为正常模块时、正常模块的纹波也会超出标准。
在这些异常模块中、我们在中断级别获取了 ADC 转换结果到输出电压、发现存在采样失控问题、但正常模块的 ADC 采样结果未运行、这导致了高输出电压纹波问题
下图已手动将 ADC 转换结果值转换为实际电压值、(输出电压为400Vdc、使用 ADC Result3、result6、result9)
异常模块、 样本抖动很大

正常模块、几乎没有抖动

我们尝试了更改 ADC 电压采样的输入 RC 参数、或添加运算放大器跟随器或修改 ADC 的采样保持时间、但未奏效
可以帮帮我吗?