This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:如何为未使用的引脚选择下拉/上拉电阻值?

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1375639/tms320f2800157-how-to-select-pulldown-pullup-resistance-value-for-unused-pin

器件型号:TMS320F2800157

工具与软件:

大家好、团队成员:

我对未使用的引脚有一些疑问、您能帮助我回答吗?

对于未使用的 AIO、应为下拉电阻选择哪个电阻值?

对于未使用的 GPIO、应该为下拉电阻选择哪个电阻值?

非常感谢!

此致、

Zane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zane:

    您可以使用范围为2.2K 欧姆至10K 欧姆的电阻器值。

    这些引脚应该足够强、可以在嘈杂的环境中将引脚保持在低电平、也足够弱、以便  在这些引脚意外驱动为高电平时不会损坏器件引脚。

    此致、

    Ben Collier