This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:应用 PWM/ADC 触发问题。

Guru**** 2943050 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1375616/tms320f28035-applications-pwm-adc-triggering-questions

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

尊敬的 C2000团队:

我的客户有以下问题..

该应用非常简单、是两相交错降压转换器。  它们以异相运行180°。  每个控制环路都有其自己的模拟控制环路、该环路将误差信号馈入不同 ADC 输入上的 DSP。  会对误差信号进行转换并用于设置 PWM 值。  该控制方案是运行两个 PWM、使其与180°相移同步。

 我们没有使用高分辨率 PWM。  每个 PWM 使用比较 B 来启动正确通道 ADC 转换。  转换结束会触发一个中断、该中断对错误信号进行一些缩放数学运算、并将其加载到合适的 PWM 比较寄存器中以用于下一个 PWM 周期。

这些问题是关于如何最好地设置 PWM 和 ADC 中断的问题。

同一个 ADC 中断能否从多个不同的 ADC 转换中触发?  

我使 PWM1和 PWM2与180°相移同步设置。  PWM1使用一个 ADC 输入。  PWM2使用不同的 ADC 输入。  是否可以使用每个的 EOC 触发相同的 ADC 中断?  

是否最好具有两个单独的 ADC 中断、每个中断由相应 ADC 通道的 EOC 触发?

谢谢、Merril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Merril:

    是的、假设无论 PWM 触发何种 PWM、ISR 中的逻辑是通用/相同的、您都可以使用两个 PWM 来触发相同的中断。
    只需指定 PWM 应按同样方式触发的 ISR 处理程序(默认情况下、它具有不同的名称、如下所示)、用户可以使用 SysConfig 进行设置


    谢谢!
    Prarth