This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:BOOT 引脚的上拉电阻值建议

Guru**** 2827685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1375643/tms320f2800137-suggestion-for-pullup-resistor-value-of-boot-pin

器件型号:TMS320F2800137

工具与软件:

尊敬的专家:

我们看到 GPIO24和 GPIO32上都有用于 从闪存引导的10K 上拉电阻器。 我们可以设置4.7k、甚至可以直接连接到3.3V 吗? 我想检查 BOOT 引脚检测逻辑是否仅取决于电压电平或者是否与输入电流存在关系?

此致、

Dean