This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035-TMS320F280:EP 内部温度测量校准值位置

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1376220/tms320f28035-ep-internal-temperature-measurement-calibration-value-locations

器件型号:TMS320F28035-TMS320F28035 EP
Thread 中讨论的其他器件:TMS320F28035

工具与软件:

TMS320F28035的数据表显示了地址0x3D7E82 (Q15中的斜率)和0x3D7E85 (LSB 中的偏移)内的校准值。

使用 Memory Browser 查看这些地址中的值、会发现这两个引用地址中都存在奇怪的情况(值为0x28A9)。

然而、地址0x3D7E83 (0x1438)和0x3D7E86 (0x065E)内的值 分别看起来更合理的斜率和偏移值。

0x1438 = 5179解码 5157/ 2^15 = 0.158斜率。  0x065E = 1630 LSB (对于0C 偏移)。

这些值在某种程度上与数据表中指定的值相符(0.158与0.18,1630与1750)、(请参阅下面的)

TMS320F28035"实际"的正确温度校准值位于何处?  它们是否是 Q15建议的16个值?  我是否假设实际校准值实际位于0x3D7E83和0x3D7E86?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉拼写错误。 0x1438 = 5176。  5176/2^15 = 0.158

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价用户 id="155873" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1376220/tms320f28035-ep-internal-temperature-measurement-calibration-value-locations "]

    使用 Memory Browser 查看这些地址中的值、会发现这两个引用地址中都存在奇怪的情况(值为0x28A9)。

    然而、地址0x3D7E83 (0x1438)和0x3D7E86 (0x065E)内的值 分别看起来更合理的斜率和偏移值。

    [报价]

    很抱歉造成混淆、我们将 OTP 中的许多位置编程为三字块。   然后、部分 OTP 数据将复制到"器件校准"存储器部分。 0x28A9和0x0006分别是 MOV AL 和 LRETR 指令。 斜率和偏移的实际数据位于 您提到过的0x3D7E83和0x3D7E86。

    此致、

    Ben Collier