This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:CLA 可以在 while ()函数中运行吗?

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1376638/tms320f280049-can-cla-run-while-function

器件型号:TMS320F280049

工具与软件:

你(们)好

用户反馈当他们在 CLA 中编写 while ()时, while 函数不会被执行。 CLA 中有任何函数限制吗?

谢谢  
Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、在 CLA 上使用 while 循环没有限制。 在编译器用户指南(www.ti.com/lit/spru514)的 CLA 一章中列出了唯一的限制。

    此致、

    Lori