This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650SH:MCU 16位 CISC 128KB 闪存5V 80引脚 PQFP

Guru**** 1807890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1375604/tms320f28p650sh-mcu-16-bit-cisc-128kb-flash-5v-80-pin-pqfp

器件型号:TMS320F28P650SH

工具与软件:

你好

我正在寻找取代这一参考: HD64F3039F18V 从 Renesas

但我往往只会在德州产品页上看到32位 MCU。

是否有类似的东西存在?

e2e.ti.com/.../Datasheet_5F00_RENESAS_5F00_ELECTRONICS_5F00_HD64F3039F18V.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    如果您可以缩小您的条件范围、我们可能会为您提供不同的选择。  我看到您选择了80引脚封装。  我们有多款产品可以满足您的需求、但目前我们没有工作电压为5V 的产品、而是设计标称工作电压为3.3V 的器件。  您在为控制应用(例如 ADC、PWM、eCAP 或 CPU 功能(浮点/三角支持等)或通信外设要求或最低处理速度要求寻找任何特定的模块或 IP 要求?

    我无法说出您的要求、因为您提供的数据表中包含我们的微控制器产品中可用的模块/IP。

    此致、

    Joseph