This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280033:SCI FIFO 示例项目

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1375894/tms320f280033-sci-fifo-sample-project

器件型号:TMS320F280033
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

您好!  
在哪里可以找到 SCI 配置的示例(其中启用了 FIFO)?  
谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    C2000ware 中的所有 SCI 示例均已启用 FIFO。 您可以从 此处下载我们的 C2000ware 软件包。 SCI 示例位于以下路径中:[C2000ware install]/driverlib/f28003x/examples/sci/. 我建议先从环回和回显示示例开始。

    如果您有关于示例或 SCI 模块的任何问题、请告诉我

    此致、

    Delaney