This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:如何在 CPU1运行时重新启动 CPU2

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1375983/tms320f28377d-how-to-reboot-cpu2-while-cpu1-is-running

器件型号:TMS320F28377D

工具与软件:

你(们)好

如何 在 CPU1运行时重新启动 CPU2? CPU1和 CPU2都具有客户引导加载程序和应用程序。 客户希望使用 CPU1命令复位 CPU2、CPU1保持运行。 CPU2RESCTL 可由 CPU1写入以实现此功能

谢谢、此致

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    CPU1是否可以编写 CPU2RESCTL 来实现此功能

    是的、这是该寄存器的用途。  

    此致、

    Vivek Singh