This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:怀疑 PMM 附近的引脚

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1375645/tms320f2800157-doubt-on-pins-which-near-pmm

器件型号:TMS320F2800157

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们对 PMM 附近的引脚有一些疑问:

它提到了避免引脚上出现负噪声的方法、是否意味着这些引脚比其他引脚弱?

您能给我举几个例子来保护这些引脚吗、更好地提供原理图吗?

是否需要添加 TVS (如果需要)、如何选择 TVS 参数?

非常感谢!  

此致、

Zane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [quote userid="571998" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1375645/tms320f2800157-doubt-on-pins-which-near-pmm。它提到了避免引脚上出现负噪音的方法、这是否意味着这些引脚比其他引脚弱?

    有。  

    [quote userid="571998" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1375645/tms320f2800157-doubt-on-pins-which-near-pmm 您能给我举几个例子来保护这些引脚吗?最好提供原理图吗?

    客户为保护这些引脚而应采取的特定操作将特定于应用和实施。

    他们将负责确保其设计不违反数据表规格。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    感谢您的答复! 我的客户想将 PIN61、PIN62和 PIN63用作 ePWM。

    我们是否需要 TVS 来保护这些引脚?

    当这些引脚用作 ePWM 功能时、我应该注意什么?

    此致、

    Zane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zane

    1.我们是否需要 TVS 来保护这些引脚?

    如果客户希望这些引脚上出现电压尖峰、那很肯定。 但添加二极管不能防止出现所有问题。  

    我之所以能够证明这一点、是因为客户必须仔细设计并测试其设计、即使这些引脚上有 TVS 也是如此。

    2.当这些引脚用作 ePWM 功能时、我应该注意什么?

    我不确定您在这里问什么。 数据表中有任何引脚驱动的负载规格。 客户应遵循这些要求。

    此致、

    Ben Collier