This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:刷写后启动程序

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1374892/tms320f28388d-launch-the-program-after-flashing

器件型号:TMS320F28388D
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

尊敬的 TI 团队

我将 F28388D 与仿真器  XDS100V3一起使用。

是否可以在写入闪存后直接执行程序? 而不是在电源故障后重新启动?

期待您的回复、

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您应该能够在实时调试会话期间从 CCS 中执行闪存而无需复位。 执行此操作时遇到问题或遇到错误吗?

    此致、
    Ibukun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的答复、

    我知道 CCS 可以做到这一点、但 CCS 需要手动操作、我想自动执行这一操作。

    这是我们生产中的要求、而不是仿真。

    此致、

    YI YIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yi:

    对延迟响应深表歉意。

    如果我理解正确、您希望仿真器在刷写后执行该应用、但您却希望实现自动化。 为什么在这种情况下使用仿真器? 可以将闪存内核与引导加载程序搭配使用。 C2000Ware 中提供了闪存内核示例。

    此致、
    Ibukun