This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:在32封装设置中、内部 ADC 基准不可配置。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800157, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1366037/tms320f2800157-in-the-32-package-setup-the-internal-adc-reference-is-not-configurable

器件型号:TMS320F2800157
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

大家好!

我正在使用 TMS320F2800157、(F280015x_32RHB)封装为32引脚。

当在 SysConfig 中选择32封装选项时、由于模拟基准电压被设置为内部电压、导致 ASYSCTL 下的 Analog 系统设置出现问题、从而导致错误。 SysConfig 明确指出、对于32封装配置、仅支持外部模拟基准电压、没有可用于选择内部电压基准的选项。 尽管数据表指定 VReference 在内部连接到 VDDA、但 SysConfig 不支持模拟基准的内部电压基准。

能否就如何解决此问题提供一些指导?  

谢谢、此致、

Siva Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siva、

    正确、在该器件的32QFN 封装上无法实现内部基准模式。 "内部基准"是指使用内部基准缓冲器作为电压基准。 VDDA 选项是外部基准、其基准线连接到 VDDA 引脚。 这将在封装中进行处理。

    只需将其保留为外部基准、即可正常工作。

    此致、
    Ibukun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在使用 TMS320F2800157控制器、32封装

    我将使用示例(ADC_EX10_MULTIPLE_SoC_EPWM)测量电压。 对于与低于15伏的电压相对应的 ADC 计数、误差百分比较低。 然而、当电压超过15伏时、误差百分比以非线性方式增加。

    其基准电压为内部3.3V  

    下表显示了测量的样本:

    实际电压(施加的电压) ADC 计数 测量的电压 差分电压
    5. 292. 4.93. 0.07.
    10. 585. 9.89 0.109999999999999
    15. 863. 14.83. 0.17.
    20. 1129. 18.8. 1.2.
    25. 1390 22.9. 2.1.
    30. 1564 26.1. 3.9.
    35. 1669 28.9. 6.1.
    40. 1767 30.9. 9.1.
    45. 1873. 31.4. 13.6.
    50. 1950. 32.8. 17.2.

    能否就如何解决此问题提供一些指导?

    谢谢  

    Siva Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭此主题、因为新问题将在其他主题中得到解答。