This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:如何将数据写入存储器中的固定地址

Guru**** 2894490 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1375502/tms320f280039c-how-to-write-data-to-a-fixed-address-in-memory

Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好!

我们希望在存储器的固定地址处写入量产数据和生产过程中的可调参数。
我们应该如何进行编程来实现这一点?
您是否有任何样本来源或参考文档?

此致、
Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设你要在闪存位置(非易失性)存储器中写入它。 您应该能够使用闪存 API 进行此操作。 您可以参考 C2000Ware 的 driverlib\f28003x\examples\flash 文件夹中的"flashapi_ex1_programming"示例。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Singh:

    我知道我必须使用 FlashAPI。
    接下来、请介绍具体的编程方法。
    要将数据写入任意闪存地址、我是否需要重写.cmd 文件?  
    如果是、请告诉我如何重写。

    此致、

    Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参考该示例、如果您对该示例中的任何具体步骤有疑问、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Singh:

    是否能够以与图像中所示的方式写入到指定地址?

    此致、

    Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以、你可以使用#Pragma 在固定位置分配任何变量/结构。  

    Vivek Singh