This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02000:PSFB (相移全桥)超前桥臂与放大器;滞后桥臂变化。

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280039, TIDM-02000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1370005/tidm-02000-psfb-phase-shift-full-bridge-leading-leg-lagging-leg-change

器件型号:TIDM-02000
主题中讨论的其他器件:TMS320F280039

工具与软件:

你好。 我是 Sam。

我将使用 TIDM-02000和 TMS320F280039开发 PSFB 直流/直流转换器。

根据 TIDM-02000、ePWM2A/B 是超前桥臂、而 ePWM1A/B 是滞后桥臂。

我想将超前桥臂更改为 ePWM1、将滞后桥臂更改为 ePWM2。

在下面的代码中、我将 PSFB_FB_PWM1_BASE 更改为 EPWM2_BASE 并将 PSFB_FB_PWM2_BASE 更改为 EPWM1_BASE 以检查切换、但未生效。

SR 开关已关闭并进行测试。

是否还需要执行其他操作来更改 EPWM1_BASE 和 EPWM2_BASE?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GPIO 引脚配置和任何中断也需要相应地更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我已经按如下所示更改了 GPIO 引脚。

    但我不能理解'任何中断也~~'

    任何中断意味着什么?  如果您能告诉我、我将不胜感激。