This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:问题描述如下

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F2800157, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1375940/tms320f2800157-the-problem-is-described-as-follows

器件型号:TMS320F2800157
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F2800157C2000WARE

工具与软件:

此问题的描述如下:

e2e.ti.com/.../F2800157.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关该问题的详细信息、请参阅 Word 文档

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的建平:

    .out 文件将位于 CPU1_RAM 文件夹内。

    谢谢

    Aswin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前还不可能生成.out 文件,请帮你解决这个问题,谢谢!

    e2e.ti.com/.../0638.F2800157.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此 CPU1_RAM 文件夹为空

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您需要在 Launchpad 中编译和运行示例、请更新编译设置。

    右键点击工程-> Build configuration -> Set active -> cpu1_launchxl_ram

    您不需要从项目中更改任何其他属性来构建它。

    要构建该示例、请右键 点击工程->点击 rebuild 选项

    您应该能够在 CPU1_LaunchXL_RAM 文件夹中找到.out 文件

    请告诉我这是否解决了您的问题,否则请将项目压缩并附加到帖子,我将进一步分析。

    谢谢

    Aswin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户首先在项目中无行为能力
    配置外设后、再次启用 ETRM
    则中断无法正常进入
    此开关不能正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够在构建后获得.out 文件?

    如果您能够解决.out 问题、并创建新主题、来解决您面临的与中断相关的问题、请关闭该主题。

    谢谢

    Aswin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dears

    构建后无法获取.out 文件

    2.请询问此中断问题的原因,请帮助提供解决方案,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.客户以前的项目可以生成.out 文件,但官方程序仍然不能生成.out 文件,原因尚未找到;( 1. 客户使用 CCS12.7.1 (2024年5月10日)+C2000ware、硬件平台位于我们正式应用的 LAUNCHXL-F2800157评估板中)
    2、帮助查看中断的问题,查看具体代码的附件,谢谢!

     PCB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否按照上面提到的构建示例的相同步骤进行了操作?

    请使用最新的 CCS V12.7和最新的 C2000Ware SDK V 5.02。 让我让 CCS 专家来解答这一问题。

    要了解中断问题、请参阅特定代码的附件、谢谢!

    请创建单独的主题帖以解决此问题、以便我们可以分配给相应的主题专家。

    谢谢

    Aswin